成分表とは何ですか。

変更日 金, 6月 19 で 12:50 午後

製品に含有する成分情報を各構成部位(材料)ごとに100%で記載した、ヒロセ電機の回答書式のことです。
・製品質量、各構成部位とその質量、化学物質名とその含有量・含有率・含有目的が記載されます。
・お客様書式での成分表や含有調査の場合、成分表にて代替可能なケースがあります。
・「特定の物質が入っているか(例:赤リン、水銀、アンチモン、ベリリウムなど)」の問い合わせに対して成分表は有効な手段となります。
・証明書が必要な場合は、別途、購入ルートからご要求頂きますよう、お願い致します。